ESCO便利カタログ
 エ ス コ 品 番 検 索
品番を入力してください
品名を入力してください
ESCO便利カタログで商品データを検索する方法をご説明します。

ESCO便利カタログをご利用になるには、以下の環境が必要です。
Webブラウザ・・・InternetExplorer5以上、Netscape4以上。Cookieが使用可能な環境が必要です。
OS・・・Windows、Macintosh
閲覧ツール・・・PDF形式(拡張子.PDF)が閲覧可能なアクロバットリーダーを使用しています。
(ダウンロードファイルはPDF形式で保存されています。リーダーのダウンロードはこちらから



●商品データを検索する

商品データの検索方法には二種類あります。分類を辿って検索する「カテゴリ検索」と、エスコ品番をもとにデータを呼び出す「エスコ品番検索」です。この二つの方法は、別々に使用することも、併用して使用することも可能です。カテゴリ+品番検索なら、ESCO便利カタログ上の膨大なデータの中からより素早くお目当てのデータを探し当てる事ができます。


【カテゴリとは】
カテゴリとは「分類」のことです。ESCO便利カタログの登録商品は、カテゴリ毎に分かれて管理されています。分類されたカテゴリ名をクリックすることで、その下層にある更に細かいカテゴリ名が表示されます。更にそれらの中からクリックで最下層まで選択していき、分類を絞り込んでいく事により対象の商品を探し出す事ができます。 もしカテゴリを選んだときにこれより下にカテゴリが存在しない場合は、その最終カテゴリに属する商品一覧画面を表示します。

【カテゴリ検索】
カテゴリ毎に商品を絞り込んで行く方法は以下の二通りがありますが、いずれの方法を用いた場合も検索結果に違いはございません。ただし、次項でご説明します【このカテゴリ以下の商品を表示する】と【商品を一覧表示】のリンク/ボタンをクリックされた際に表示される対象カテゴリには若干差がございます。

○方法その1
検索ページの左側にあります「カテゴリ検索」欄の、カテゴリ名一覧中のカテゴリ名文字をクリックすると、そのカテゴリ下に属する下位カテゴリが同じ欄に表示されます。以下最終カテゴリに到達するまでカテゴリ名を選択していくと、最終的に画面右側に最終カテゴリに属する商品データが全て一覧表示されます。

○方法その2
検索ページの中央〜右側に表示されますカテゴリ名一覧の、カテゴリ名文字をクリックするとそのカテゴリ下に属する下位カテゴリが表示されます。以下最終カテゴリに到達するまでカテゴリ名を選択して行くと、最終的に画面右側に最終カテゴリに属する商品データが全て一覧表示されます。

【このカテゴリ以下の商品を表示する】
画面左側のカテゴリ一覧部分で最下層カテゴリまで到達する途中の中階層カテゴリが表示された時に、カテゴリ一覧部分の一番下にあります「このカテゴリ以下の商品を表示する」というリンク文字をクリックすると、現在カテゴリ一覧に表示されたすべての中階層カテゴリ以下に属する商品データを全て一覧表示させることができます。

【商品を一覧表示】
検索ページの中央〜右側に表示されますカテゴリ名一覧部分でカテゴリ検索を行い、最下層カテゴリまで到達する途中の中階層カテゴリが表示された状態で、各カテゴリ名の右側に表示されています「商品を一覧表示」ボタンをクリックすると、そのカテゴリ名より下層に属する商品データを全て一覧表示させることができます。

【エスコ品番検索】
文字入力欄にエスコ品番を入力し「検索」ボタンをクリックすることにより、現在表示されているカテゴリあるいは全てのカテゴリに属する商品の中から、品番の一致する商iを表示します。以下で手順をご説明します。

○操作手順
(1) 検索画面(あるいはトップページ)の左側にあります「エスコ品番検索」欄の文字入力欄に、検索したい商品のエスコ品番を直接入力してください。

(3) 次に検索対象とするカテゴリの範囲を選択します。データベースに登録されている全てのカテゴリを対象に品番検索を行う場合は「全てのカテゴリから」を、
現在画面右側に表示されている中階層カテゴリのみを対象に品番検索を行う場合は「このカテゴリから」をそれぞれクリックして選択して下さい。

(4) 品番検索欄下部にある「検索」ボタンをクリックして下さい。該当商品があれば画面右側に商品概要が表示されます。また、同時に別ウィンドウが開き、詳細な商品データを表示します。もし品番に一致する商品が無かった場合は“該当コンテンツは見つかりませんでした”、“(商品点数:0点)”と表示されます。